This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:2通道正/负双电压输出系列

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63700, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1365076/tps63700-2ch-positive-negative-dual-voltage-output-lineup

器件型号:TPS63700
主题中讨论的其他器件: TPS62903

您好!

我正在寻找一个可以在2通道上输出正电压和负电压的产品系列。
・Ω 输入电压:+16V
・μ V 输出电压:+6V、-6V
・输出电压:1A (每通道)

如果没有单芯片解决方案、我们希望了解双芯片解决方案的信息。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的联系。  

    TPS63700无法支持16V 输入电压范围。

    建议选择中间 Vin 降压转换器以便从16Vin 生成+6V、并使用另一个降压转换器作为反相降压/升压转换器、如下应用手册所述。

    https://www.ti.com/lit/an/slvafb4/slvafb4.pdf

    请发布包括 TPS62903等降压转换器在内的新主题、降压团队的专家将帮助推荐最合适的器件。  

    BRS、

    布莱斯