This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6628QML-SP:输出电压摆幅

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6628, LMH6628QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1365101/lmh6628qml-sp-output-voltage-swing

器件型号:LMH6628QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMH6628、

您好!

对于空间项目、我们将 LMH6628WGFQMLV (5962F0254501VZA)用作视频输入缓冲器。 实际上、我们进行了辐射分析、但 LMH6628存在一些问题。

通常、没有提供任何有关 TI SEE (单粒子效应)的文档。

为了进行分析、我们必须根据 ECSS-Q-ST 60-15C 对 SET 使用最坏情况瞬态(如果供应商未提供给定的测量数据):

我们为 LMH6628提供-2.5V 和+6.8V 电压。 这将导致一个-2.5V 至+6.8V 且脉冲持续时间为15us 的瞬变(±VCC)。

我们现在想知道 LMH6628是否能够使用 VCC 驱动输出引脚。 根据数据表(正如我们看到的)、输出必须与其电源轨保持1.2V 的距离。

 

自 SNOSAQ1B–2010年12月–2013年5月修订

Q1:是正确的假设、在设置的情况下、LMH6628的输出限制为最大值。 VCC - 1.2V? 或更通用:LMH6628的输出在所有条件下都限制为最大值。 1) VCC -1.2V 的电压(通过内部电路)?

Q2:关于 SNOSAQ1B 中的图25、是否可以内插更高负载(例如1kΩ 或2kΩ)的曲线? 负载大于100Ω 时、看起来只是小幅增加。

Q3:关于 SNOSA02D (工业级数据表)的摘录:这些值与 SNOSAQ1B 中给出的数据略有不同。 工业本科学历与太空职级之间是否有真正的差异? 或者、工业数据表中提供的信息是否更笼统用于参数表? 对于航空级 LMH6628、是否可以提供∞Ω 的 RL?

 

通过上述问题的答案、我们可以调整供应水平(较低)。 这样我们就能够仍然拟合功能输入/输出范围、在设置为驱动尽可能低的瞬态并保存我们的后续电路的情况下。

 

谢谢你。

此致、亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro:

    请查找我对您的问题的解答:

    1.您答对了、在较高的电源电压下、距离轨的距离可能小于1.2V。  您提供的数据表片段中已经说明了这一点。  不过、通常、即使在较高的电源条件下、该余量值也不会发生很大变化。

    2. 您可以扩展此曲线,但这样做您不会使用严格的数据。  对您感兴趣的负载进行抽查可以帮助您确定系统在给定 RL 下的最大 Vout 值。  您的回答是正确的、这将呈现斜率下降的趋势、并且随 Rload 的增大而变化很小。

    3. LMH6628QML-SP 是 LMH6628工业级的航天级版本。  由于存在封装差异、太空应用的要求以及测试方法、TI 能够销售能够在重辐射环境中继续工作的航天级器件。  工业级器件不适用于航天应用。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的答复。

    关于 Q1:关于输出:输出是否限制在 VCC xyVolts? 在故障情况(SET)下、LMH6628甚至可以输出 VCC 吗? 或者、该器件是限制在其具有裕度的电源轨范围内? 我认为该器件无法在输出端驱动 VCC。

    关于 Q3:对于航空级 LMH6628QML-SP、是否可以提供∞Ω 的 RL?
    向亚历山德罗致敬、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro:

    问题1:您将具有余量限制、并且会由于输出摆幅限制而无法实现 VCC。

    Q3:是的、可以使用 RL =∞Ω。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    抱歉、我的问题措辞很差。

    Q3: 对于 LMH6628QML-SP、是否有可用于 RL =∞Ω 的输出摆幅值(在太空数据表中找不到)? 输出摆幅值是否与工业级数据表中的值相当?

    谢谢、Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro:

    我现在更明白了。

    是的、输出摆幅值具有可比性。  某些认证的规格在工业级和航天级方面都具有同等优势、如图 Max Vout 与 RL 所示。  您可以在两个数据表中查看最大 Vout 与 RL 曲线、还可以看到、对于10V 电源电压和 RL = 100、最大 Vout 将~3.65V (Vs =+/-5V、RL = 100也是其余曲线的默认测试条件、详见每个数据页顶部)。

    如果向任一电源轨摆幅该值、则 Vout_pk-pk 将略高于7.2V、相对于任一电源摆幅为~1.35V。  随着 RL 增大、您将需要驱动更少的电流、并且能够观察到在此余量规格方面有所改进、收益递减。

    我希望这有助于您评估器件、感谢您提出的好问题。

    此致!
    亚历克