This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6639:差分阻抗

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6639

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358795/lmh6639-differential-impedance

器件型号:LMH6639

您好!

我想知道 LMH6639的输入阻抗(电阻)差模。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murakami:

    我将为您查看此信息。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    情况如何?

    谢谢。

    村上市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murakami:

    我正在等待我的团队对这些信息的反馈。

    谢谢你。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murakami:

    如需了解更多有关 LMH6639输入结构的信息、您是否有任何具体问题或需求?  差分模式输入阻抗通常非常高、至少约为数百千欧。

    对于不需要附加信息的器件、我们通常不会指定该值。  通常、共模输入阻抗是用于输入设计注意事项的规格。

    如果有直接的问题需要支持、我可以继续研究。  不过、由于我们在数据表中未对其进行具体说明、因此该信息不易获得。  我也不知道这些信息如何帮助您进行设计。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您的答复。

    实际上、我将把 LMH6639用作振荡器中的传统40dB 电压放大器。

    然后、2电阻比应为 RfB/Rin=100、但可以选择绝对值。

    如果  差分电阻 大约为数百千欧、则 Rfb 和 Rin 的值范围是多少。

    谢谢。

    村上市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murakami:

    我会为您做一下检查;您是否有设计原理图或系统方框图?

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    我将粗略的原理图放在这里

    谢谢。

    村上市

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murakami:

    只是为了澄清一下、您将" Rin"称为放大器的反相输入电阻、而不是作为添加在放大器输入端的分立式独立 Rin 电阻器?

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    RIN 是添加在 LMH6639输入端的分立式独立电阻器。

    我需要你的建议尽快。

    谢谢。

    村上市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murakami:

    您无需严格考虑放大器的共模或差模输入阻抗。  我建议选择一个合理的 Rin、以便 RFB 不会过大。  10k 或100k RFB 可能会导致稳定性问题。

    例如 Rfb = 2k Ω、Rin = 20 Ω。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    谢谢你。

    我使用 TI 的 OLMH6639模型 设置 RFB/Rin = 10,000 Ω/100 Ω 来运行 TINA、

    然后电路在几 MHz 的频率下成功振荡。

    我能相信这一结果吗?   

    振荡电路的稳定性问题是什么?

    谢谢。

    村上市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murakami:

    稳定性问题会被视为振荡、该振荡继续增加或导致放大器过度驱动输出。

    如果您看到预期的振荡器行为、则您的电路可能是稳定的。  如果您愿意、可以与我共享您的仿真文件、我可以看一下。

    通常、稳定性问题类似于信号边沿(如上升沿或下降沿)的过冲和振铃、以及频域中的增益峰值。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    谢谢你。

    如果我如您所说、降低 Rfb 和 Rin、输出波形看起来更好。

    谢谢。

    村上市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murakami:

    我很高兴帮助您找到解决方案。

    此致!

    亚历克