This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA239:支持 SPI 模式

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1365922/ina239-spi-mode-supported

器件型号:INA239

您好、

我们将使用 INA239、通过数据表、我们没有找到关于 INA239支持/建议使用哪种模式的确切要求。 但通过如下所示的数据表中的序列形式、它似乎用于 MODE1 (CPOL 0、CPHA 1)下。

但是我们进行测试时、模式1和模式3都有正确的结果、为什么会有正确的结果、TI 建议使用哪一个?

谢谢!

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维基百科:

    时钟的空闲状态为低电平、因此 CPOL = 0。
    数据线在上升沿发生变化并在下降沿进行采样、因此 CPHA = 1。

    模式3会违反建立/保持时间;这不能保证工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!  

    正确、我们使用 SPI 模式1 (CPOL = 0、CPHA = 1)。

    此致、

    米奇