请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV824-N 工具与软件:
团队、
客户 想知道如何在下面的电平转换电路中的差分运算放大器应用电路中计算 LMV824MX 的共模电压。
正电源轨为3.3V、负电源轨为0V。 电平位移电压为1.25V
此外、这里还有另一个问题、LMV824MX d/s (5V 电源轨)中显示的 VCM 的定义是什么。
如果 VCM 以0V 为基准、电路的共模电压等于0.625V (1.25V 除以2)、正确吗?
此致
布赖恩