This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:感应高电压时的 AMC1350输出错误问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1365426/amc1350-amc1350-output-error-issue-when-sensing-high-voltage

器件型号:AMC1350

您好!

我目前在高电压放大器的检测电路中使用 AMC1350。 放大器的输出波形为15kHz 正弦@ 4000Vpeak、以0V 为中心、馈送到以下电路中的电阻分压器顶部:

K1是安全继电器、R7是10Meg、1.5W、7kV 电阻器、R8是低压金属膜电阻器。 C23是10nF 多层陶瓷电容器。 这在定制 PCB 上。 无论做什么、我得到的波形都比我对输出的预期小得多。 当电路正常连接时、R8上的电压低于预期值、我预计此时会有4V 峰值波形(1000:1分频器)、但我捕获的波形要小得多(约2Vpeak)。 如果我断开电阻分压器、并在 R7上注入高电压、我就会在分压器的输出端看到预期的4V 峰值波。 将放大器输入重新连接到 R7后、如果直接通过 R8注入4Vpeak 信号、则放大器输出~1.6Vpeak、此值基于 AMC1350的0.4增益实现精确度。 我在这里需要帮助、以找出可能的操作错误、似乎分压器与 AMC1350交互的方式有问题、尽管输入阻抗很高、或者电路板布局布线有问题。  

假设没有布局问题、我想我的主要问题是、是否应该预计该电路会输出1.6V 的峰值电压? 或者我是否遗漏了输出如何随我使用的电阻分压器进行缩放的相关信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    想出来了。 分压器、滤波电容器和放大器输入阻抗形成一个滤波器、开始衰减远 低于15kHz 的信号。 我之所以选择它、是因为数据表指出10nF 适用于大多数应用。 不是我的。 一个10pF 电容器将转角频率置于足够高的位置、这样我不再看到衰减、并且我将接收到准确的波形(仅下降约1%)。 虽然有点高,但比我看到的要好得多。

    EB