This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:LM7322高输入偏置电流

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7322
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1365719/lm7322-lm7322-high-input-bias-current

器件型号:LM7322

我正在使用 LM7322QMA/NOPB 运算放大器、则运算放大器由24V 单电源供电、我测量 0.5 mA 反相和同相输入引脚。 根据 LM732x 数据表的指示、输入偏置电流必须小于 0.002 mA 。 我尝试了  LM7322MAX/NOPB 但测量值是相同的。

这怎么可能?

TI 现场应用工程师、您能解释一下为什么吗?

非常感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nataut:

    两个输入引脚之间的差值是否接近8V?  有齐纳二极管可保护来自高输入电压差的输入。

    此图表是输入电流与输入电压差间的关系、[Vin+]-[Vin-]  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron 您好、

    非常感谢您的友好响应。

    是的、在本例中、最大差分电压为8V。 在 LM7322数据表中、没有您向我展示的图表或任何其他同等的信息。 在我看来、只有最大差分电压值、即+/- 10V、在任何情况下都大于8V。

    我认为应该更清晰的数据表

    此致