This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:ISO224IDBVR

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1365942/iso224-iso224idbvr

器件型号:ISO224

大家好!

我们将使用 ISO224隔离放大器进行电压监控。

如图所示、已完成原理图和 PCB 设计。

我们在分压器上的测量电压范围为0V 至300V。

在测试阶段、我施加了20V 电压来检查电路的状态。

在20V 输入的仿真中、IN 引脚上的电压为0.650V、OUTP-OUTN 上的电压为0.211V。

但在测试时间 IAM、在 IN 引脚上获得2.56V 的电压。

在 OUTP 处为4.7V、在 OUTN 处为0.06V。  

对于20V 测量电压、它几乎达到了输出电平、如果我的输入电压超过20V、IC 可能会损坏。

如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图中连接了 GND1和 GND2。 我想实际情况并非如此?

    分压器中三个点处的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的建议,我做了修正。

    IAM 还有一个问题。

    IAM 为 VDD1应用18V、为 VDD2应用5V。

    我们使用一些运算放大器、它们需要18V GND 和5V GND 的公共接地。

    如果我们将这些信号接地、则表明 ISO224会出现问题。

    没有任何方法可以在此 ISO224上分离公共信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA992的重复:运算放大器作为同相加法放大器。 请勿针对同一问题提出多个问题。