This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:在大反馈和输入电阻器的使用场景中、随着频率的增加、增益显著下降的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1366455/lmh5401-the-problem-of-significant-gain-drop-with-increasing-frequency-in-the-use-scenario-of-large-feedback-and-input-resistors

器件型号:LMH5401

工具与软件:

我们使用 LMH5401时的电路如下图所示:

我们在 ADS 中构建了一个模型来模拟这种用法。 LMH5401的型号由官方网站实现。 PCB 接线和同轴线的模型 分别通过仿真提取和矢量网络分析仪测量获得。 仿真增益与频率之间的关系如下所示

但是、在测试实际 PCB 时、我们发现该网络的增益会随着频率的增加而急剧衰减、如下图所示

300MHz 内的最大增益和最大增益之间的差值约为6dB、无法接受。 造成这个问题的原因是什么? 此外,是否有任何方法对其进行优化?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将0.2pF 寄生电容放在这些大电阻器上、看看会有什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    根据您的建议、在 ADI 仿真中、我在这些大电阻的旁边增加了一个0.2pF 的并联电容、结果确实出现了一个与测量结果相似的增益下降。

    是否有办法补偿这些并联电容器的影响?

    此致、

    杨刚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、你可以尝试尽可能减小其他禁忌允许的 R 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用这些大电阻器的原因是前级 TIA 的驱动能力非常弱、降低电阻值会导致 TIA 的性能下降。

    但我曾尝试将一个1pF 电容器与1KΩ Ω 电阻器并联、因此 LMH5401的增益平坦度得到了极大的改善。 这种方法是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这会在增益路径中提供一个均衡零点、