This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:多个接地的影响

Guru**** 2398705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1366030/ina180-impact-of-multiple-grounds

器件型号:INA180

工具与软件:

您好!

我具有附加的实现、其中有不同的接地连接到 INA180A1IDBVR 器件。

VCC3V3_IO 的基准接地为 GND。

进入引脚3和4的信号将基准接地 作为 Input_GND

这两个接地端通过电路板上其他位置的4个并联磁珠(每个为26欧姆)连接在一起。 由于使用了2个 gnds、是否会对电路的运行造成任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中指定了所有相对于引脚2的电压。

    这应该不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 Clemens 的观点、只要两者电气连接、就是这种情况、器件就能正常工作。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!