This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC32:采用3.3V 逻辑输入

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: VFC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1367212/vfc32-using-3-3v-logic-input

器件型号:VFC32

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

我们尝试使用 VFC32设计 F 到 V 转换器的数据转换。
VFC32数据表指出:
'电容耦合输入网络 C3、R6和 R7允许标准5V 逻辑电平触发比较器输入。' (参见图4)
我们认为"R6、R7"是建议用于5V 逻辑输入的电阻器。
请告诉我、3.3逻辑输入的推荐电阻器是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishiyama-San:

    Unknown 说:
    请告诉我3.3逻辑输入的推荐电阻器是什么?

    请在以下条件下尝试使用电阻分压器。 比较器的触发电压为-0.7V、输入电压必须降至-0.7Vpk 以下才能被触发。  

    e2e.ti.com/.../VFC32-3.3V-input-trigger-05282024.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德