This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4567:输入阻抗 FDA 模式

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1366810/ths4567-input-impedance-fda-mode

器件型号:THS4567

工具与软件:

大家好!

我当时在  TINA TI 中尝试在 FDA 模式下使用交流分析来仿真 THS4567的输入阻抗。 阻抗的实部如预期的那样为2*RG,但虚部有电感行为,对此有何解释,还是仿真器有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我只需要旋转输入电流源。 现在我得到的输入电容为1.57pF、即使数据表中提到它是0.6pF