This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404RHFEVM:LMH32404评估套件上的阻抗匹配

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1367602/lmh32404rhfevm-impedance-matching-on-lmh32404-eval-kit

器件型号:LMH32404RHFEVM
主题中讨论的其他器件:LMH32404

工具与软件:

能否介绍一下使用此评估套件输出端1:1平衡-非平衡变压器的设计逻辑?

LMH32404的差分输出阻抗为21欧姆、评估套件将24.9欧姆串联电阻放置在差分输出的每个引脚上(对于 CH1、其 R1和 R4)。 这等于70.8欧姆的总差分输出阻抗。 信号随后通过1:1平衡-非平衡变压器进行差动至单端转换。 评估套件数据表声称这是一个50欧姆的输出、但根据上述数据、这实际上是一个70.8欧姆的输出。 我在这里遗漏了什么吗? 为什么输出看起来与50欧姆不匹配? 我预计要选择 R1/R4或平衡-非平衡变压器阻抗比、以提供真正的50欧姆匹配输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

     这是一个非常好的问题。 我同意您的说法、似乎该 EVM 的每个输出都设计为24.9欧姆、以获得50Ohm 差分输出、而没有考虑器件的内部差分直流输出阻抗、数据表中的典型值为21欧姆。  

     我必须与 EVM 的创建者/设计人员交谈、然后联系您。 好像这被错误地考虑了、而且 EVM 必须在 R1/R4和通道的其余输出电阻器处进行调整、以获得真正的50欧姆输出阻抗匹配  

    谢谢!
    西马