This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928:和 OPA2197非对称电源

Guru**** 2813275 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197, OPA928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1367787/opa928-and-opa2197-asymmetric-power-supply

器件型号:OPA928
主题中讨论的其他器件:OPA2197

工具与软件:

大家好、

我想将 OPA928和 OPA2197与+33.5V/-2.5V 电源和0V 至20V 的 Vcm 搭配使用。 我认为没有任何问题、因为数据表显示 单电源的最大与电压是36V 、双电源的最大与电压是+/- 18V。  如果我的理解有任何问题、您能告诉我吗?

此外、我计划使用 OPA928和 OPA2197作为 TIA 或电压跟随器。  这会有什么问题吗?

OPA928数据表

OPA2197:

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在0V<VCM<20V 的+33.5V 和-2.5V 电源上使用 OPA928和 OPA2197毫无问题。  凭借其低 IB、它们均旨在 用于 TIA 或缓冲(跟随器)高阻抗源等应用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的回答。

    您可以问一下有关 Ib 值的另一个问题吗? 假设在电源上施加+33.5V 和-2.5V 电压时、VCM 的 Ib 值与移位图5-27中的值相同、是否正确?

    换言之、要在应用+33.5V 和-2.5V 电压时计算 Ib、请使用图5-27、是否应将 Vcm 移动-15.5V (=-18V -(-2.5V))?  我的意思是 、Ib 在 Vcm 0V (=-2.5V +2.5V) 时对应于 Ib 在     Vcm -15.5V (=-18V+2.5V)时、而 Ib 在  Vcm 20V (=-2.5V +22.5V)时对应于 Ib 在 Vcm 4.5V (=-18V+22.5V)时  

     在电源上施加+33.5V 和-2.5V 电压时、红色 Vcm 为 VCM

      向电源施加+18V 和-18V 时、蓝色的 VCM 为 VCM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于-2.5/+33.5V 电源、图5-27中的水平标度必须上移+15.5V (33.5V-18V)-见下方。