主题中讨论的其他器件:OPA2197、
工具与软件:
大家好、
我想将 OPA928和 OPA2197与+33.5V/-2.5V 电源和0V 至20V 的 Vcm 搭配使用。 我认为没有任何问题、因为数据表显示 单电源的最大与电压是36V 、双电源的最大与电压是+/- 18V。 如果我的理解有任何问题、您能告诉我吗?
此外、我计划使用 OPA928和 OPA2197作为 TIA 或电压跟随器。 这会有什么问题吗?
OPA928数据表

OPA2197:

感谢你的帮助。
此致、
竹村太人
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、
我想将 OPA928和 OPA2197与+33.5V/-2.5V 电源和0V 至20V 的 Vcm 搭配使用。 我认为没有任何问题、因为数据表显示 单电源的最大与电压是36V 、双电源的最大与电压是+/- 18V。 如果我的理解有任何问题、您能告诉我吗?
此外、我计划使用 OPA928和 OPA2197作为 TIA 或电压跟随器。 这会有什么问题吗?
OPA928数据表

OPA2197:

感谢你的帮助。
此致、
竹村太人
尊敬的 Marek:
感谢您的回答。
您可以问一下有关 Ib 值的另一个问题吗? 假设在电源上施加+33.5V 和-2.5V 电压时、VCM 的 Ib 值与移位图5-27中的值相同、是否正确?
换言之、要在应用+33.5V 和-2.5V 电压时计算 Ib、请使用图5-27、是否应将 Vcm 移动-15.5V (=-18V -(-2.5V))? 我的意思是 、Ib 在 Vcm 0V (=-2.5V +2.5V) 时对应于 Ib 在 Vcm -15.5V (=-18V+2.5V)时、而 Ib 在 Vcm 20V (=-2.5V +22.5V)时对应于 Ib 在 Vcm 4.5V (=-18V+22.5V)时
在电源上施加+33.5V 和-2.5V 电压时、红色 Vcm 为 VCM
向电源施加+18V 和-18V 时、蓝色的 VCM 为 VCM