工具与软件:
您好、支持团队、
我的客户希望将 IRG 设置为低于1.7mA。 这种情况下会出现什么问题?
背景:当 RG = 130欧姆、RF = 130欧姆且 VG =-1V 且无信号输入时、观察到振荡。 将 Rf 增加到200 Ω、振荡停止。 为了保持安全的振荡裕度、他们考虑将 Rf 300设置为400欧姆。 同时、他们希望将增益保持在某个固定值、因此需要增加 RG。 如果在这种情况下 RG 增加、则 IRG 可能小于1.7mA。
此致、
胜宏
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、支持团队、
我的客户希望将 IRG 设置为低于1.7mA。 这种情况下会出现什么问题?
背景:当 RG = 130欧姆、RF = 130欧姆且 VG =-1V 且无信号输入时、观察到振荡。 将 Rf 增加到200 Ω、振荡停止。 为了保持安全的振荡裕度、他们考虑将 Rf 300设置为400欧姆。 同时、他们希望将增益保持在某个固定值、因此需要增加 RG。 如果在这种情况下 RG 增加、则 IRG 可能小于1.7mA。
此致、
胜宏
尊敬的 胜宏:
数据表中的 IRG 规格可能有点令人困惑。 该规格是 IRG 最大值、这意味着器件内部后续级的器件输入缓冲器可以输出的最大值。 这个最大值可以达到的最小值为1.7mA。 这意味着、器件最坏的情况是它只能 通过 RG 驱动电流的1.7mA、因此在器件的不同级中的增益有限。 客户应该不会遇到较低 IRG 值的问题、只要他们考虑了较低 IRG 条件的影响。 至于振荡、可使用数据表中的公式找到 RG 和 RF 的值。 它确实表明、如果低于这些电阻的最小值、稳定性就会成为一个问题、为了限制这个问题、调节/调优是最佳解决方案。
此致、
伊格纳西奥