This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6503:如果 IRG 设置为低于1.7mA、会出现什么问题?

Guru**** 2644645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1367080/lmh6503-in-case-irg-is-set-lower-than-1-7ma-what-problem-will-happen

器件型号:LMH6503

工具与软件:

您好、支持团队、

我的客户希望将 IRG 设置为低于1.7mA。 这种情况下会出现什么问题?

背景:当 RG = 130欧姆、RF = 130欧姆且 VG =-1V 且无信号输入时、观察到振荡。 将 Rf 增加到200 Ω、振荡停止。 为了保持安全的振荡裕度、他们考虑将 Rf 300设置为400欧姆。 同时、他们希望将增益保持在某个固定值、因此需要增加 RG。 如果在这种情况下 RG 增加、则 IRG 可能小于1.7mA。

此致、
胜宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 胜宏:

    数据表中的 IRG 规格可能有点令人困惑。 该规格是 IRG 最大值、这意味着器件内部后续级的器件输入缓冲器可以输出的最大值。 这个最大值可以达到的最小值为1.7mA。 这意味着、器件最坏的情况是它只能  通过 RG 驱动电流的1.7mA、因此在器件的不同级中的增益有限。 客户应该不会遇到较低 IRG 值的问题、只要他们考虑了较低 IRG 条件的影响。 至于振荡、可使用数据表中的公式找到 RG 和 RF 的值。 它确实表明、如果低于这些电阻的最小值、稳定性就会成为一个问题、为了限制这个问题、调节/调优是最佳解决方案。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

     

    IRG "最大"值规格。 我懂了。 这当然令人困惑。

    非常感谢您的快速而清晰的解释。

     

    此致、

    胜宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 胜宏:

    没问题、很高兴为您提供帮助。

    此致、

    伊格纳西奥