This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA132:增益变化

Guru**** 2914780 points

Other Parts Discussed in Thread: INA126, INA827, INA331, INA145, INA122, INA321, INA132, INA500, RES11A, INA597, OPA317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364479/ina132-change-of-gain

器件型号:INA132
主题中讨论的其他器件:INA827INA331INA145INA122、INA126、 INA321INA500RES11AINA597OPA317

您好!
是否可以(甚至不建议)更改增益?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 但额外的外部电阻器的特性可能比内部精密电阻器网络更差。 另请注意、内部电阻器修整为彼此相等、但并非绝对值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:
    我懂了。 客户正在寻找增益为5的电流感应放大器、CT 差动电压最大为2.3VVAC、基准电压为1.65V。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA145是一款具有可编程增益的差分放大器。 还可以使用 INA331或 INA827等仪表放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于5V 电源、您应考虑使用 INA321或 INA331、而对于36V 电源 INA827、INA122或 INA126 (均指定了最小增益5)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为成本较低、他们选择使用 INA500A。 你怎么看?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA500本身不允许增益为5;可以增加外部电阻器、但会出现与 INA132相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    如果您的客户考虑最大偏移为3.5mV、最小 CMRR 为62dB、最大 GE 为0.05%的 INA500A、则他们不担心 获得高精度。  因此、在这种情况下、他们可以简单地使用任何低成本的运算放大器并添加四个电阻器(比率为5:1)来创建自己的增益为5的差分放大器-见下面。  用户可以获得 低成本0.1%匹配电阻器、此电阻器将保证54dB 的最小 CMRR 和0.2%的最大增益误差、同时可校准偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:
    这里是电流传感器的请求:

    电源电压

    3.3V

    单电源

    输入电压

    ±2V

     

    偏移电压

    < 0.5mV

     

    增益

     1至5

    应可配置

    增益误差

    <0.1%

     

    输出电压漂移

    <10mV

     

    Vref

    1.65伏

     

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定 IQ、GBW、VCM 和 Vout 范围以及[uV/C]中的快速漂移会很有用。  在没有此类信息的情况下、有许多运算放大器会满足上述要求- 请单击链接查看列表:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#480=1&1261max=3.6%3B5.5&2max=0.002%3B0.5&

    就电阻器匹配而言、如果 客户绝对需要优于0.1%的电阻器匹配、他们可以使用我们 最近推出的 RES11A、即具有各种匹配比 优于0.05%的薄膜电阻器分压器-请参阅下文。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    很难从客户处获得此信息。 他们想要使用
    - INA597 (带5V 电源)或
    - OPA317

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     INA597和 OPA317之间的 IQ 和 GBW 存在很大差异(分别为1100uA 和21uA 以及2MHz 与0.3MHz)、因此我认为您的客户除了低成本外没有特定的 IQ/GBW 要求。  在这种情况下、OPA317与 RES11A 等匹配电阻器相结合可能是一个不错的选择。