This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC27L4:TLC27L4CN

Guru**** 2534480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1367094/tlc27l4-tlc27l4cn

器件型号:TLC27L4

工具与软件:

测试发现8个中的2个具有超过100mV 的大失调电压。 请检查原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的电源电压是多少?

    为何为100 μ MΩ? 它是否以更合理的值发生变化?

    您是否从授权经销商处购买了这些器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    除了 Clemens 提出的问题、您能否说明一下如何测量失调电压? 是否有任何元件直接连接到运算放大器(负载)的输出端?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 μ A, 电压: 5V   
    2、模拟 输入 传感器,  内部 电阻 可达  100m ,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出 连接 到 AD 转换器、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在哪里测量了探头的失调电压?  是否施加了输入电压? 电源电压是否为5V 和 GND?  

    此致、
    阿什利