This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA992:运算放大器作为同相加法放大器

Guru**** 2534840 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA992, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364224/opa992-op-amp-as-non-inverting-summing-amplifier

器件型号:OPA992
主题中讨论的其他器件: ISO224

您好!

我们在设计中将 OPA992用作加法放大器。

根据随附的原理图、我们完成了设计、并且还制造了 PCB。

在测试期间、我们没有在运算放大器的第一级获取求和操作。

请告诉我们、该电路是否有任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入和输出引脚处的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的输入电压为0.2V 至6V。

    存在 I Applied V1 = V2 = 0.6V。

    输出电压为18.2V、与 VCC 相同。

    对于该输入电压、我的预期输出电压为1.2V。

    但事实并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压是多少 引脚处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -IN 引脚电压为0.166V。

    +IN 引脚电压为0.535V。

    +VIN 引脚电压为18.68V。

    -VIN 引脚电压为0V。

    OUT 引脚电压为18.68V。

    V1=0.602V、V2=0.600V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、+IN 应与0.6V 相同。

    R4和 R3在输出端和接地端之间构成一个分压器。 理论上、输入电压应该是输出电压的一半。

    似乎电路板上存在短路、或 OPA992已损坏(尝试另一个芯片)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在一个贴片 PCB 上完成了相同的实现。

    当我们为 V1、V2和 IC v+完成公共接地之后、求和操作已经完成。

    但我们的测量电压为5V GND、而 V+为18V GND。

    如果连接公共接地、则会影响其他一些隔离接地的 IC。

    那么、我们如何解决该问题呢?

    输入和 Vcc 是否有公共接地要求,请确认?

    如果两者共用、请建议使用任何隔离方法来隔离18V GND 和15V GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电压均相对于 OPA992自身的接地(OPA992/V VEE−)进行测量。

    如果两个接地端具有固定的电压差、则可以使用具有更宽共模范围的放大器。
    否则、您需要 ISO224等隔离式放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果连接公共接地、则会影响其他一些隔离接地的 IC。

    那么、我们如何解决该问题呢?

    [/报价]

    请告诉我、如果我误解了、蓝色、粉色和绿色接地是否完全不同?  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色和粉色同样是18V 接地电压。

    蓝色是5V 接地。

    IAM 使用 ISO224连接 VDD1、18V 电源和接地。

    用于 VDD2 5V 电源。

    如果我连接公共接地、它会影响该 IC。

    是否有隔离公共接地的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不同于粉红色的接地。  
    我认为通过调整一些无源器件可以实现解决方案。  

    您能否指定粉色接地和蓝色接地之间的电位差? 它始终相同吗?  

    祝你一切顺利。
    Caro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    粉色和绿色接地端相同、均为18V 接地端。

    蓝色是5V 接地。

    电势差为18 - 5 = 13V。

    我们需要使用哪些无源器件以及其值是什么、请指定。

    此致、

    Babu. M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有任何方法可以分离公共接地信号。

    我们的接地信号为18V GND 和5V GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有两个不同的电源、但这并不表示它们接地有任何问题。

    这些电源是如何实现的? 您实际上是否知道它们接地之间的偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babu:  

    正如克莱门斯所指出的、我认为存在一个轻微的错误沟通。 我知道电源之间的电势差为13V。

    我想知道的是、两个接地之间的电势差是多少。 是稳定电压值吗? 会发生移位吗? 它有频率吗?

    如果我的问题仍然不清楚,请告诉我,我将把它画出来。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Carolina:

    在原理图设计期间、IAM 未接地、输入侧 VDD1 接地和分压器低侧接地。

    在分压器和 VDD1接地共同接地后、IC 正在工作

    经过300V 输入低电平和18V 接地的共同接地后、IC 开始工作。