This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7215:比较器特性测试技术查询- LMC7215

Guru**** 2948690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC7215, OPA177, TLC393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1366388/lmc7215-inquiry-on-testing-techniques-for-comparator-characteristics---lmc7215

器件型号:LMC7215
主题中讨论的其他器件: OPA177、 TLC393

工具与软件:

您好!

我最近阅读了一篇有关 EDN 的有益文章、其中讨论了如何测试运算放大器特性。 但是、我在尝试在闭环配置中测试比较器时遇到了困难、因为与运算放大器不同、输出往往会振荡。

EDN 运算放大器测试基础知识链接: EDN 运算放大器测试基础知识

PCB 上的实际测试结果

  • 图1: LMC7215输出
  • 图2: OPA177输出

我知道由于这个振荡问题、测试比较器需要不同的技术。 具体而言、我希望精确测量以下特征:

  1. 输入偏移电压(VOS)
  2. 偏置电流
  3. 电源抑制比(PSRR)

有人能提供一些常用来为比较器测试这些参数的见解或方法吗? 非常感谢任何特定的测试设置、最佳实践或相关文档的引用。

感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖。 我们即将放假、并将在周二返回时查看您的帖子。 很抱歉耽误你的时间。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因职位重复而关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您没有回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无法在同一系统上测量比较器和运算放大器。 但它们并不相同。

    比较器具有数字(非线性)输出、类似于未补偿的运算放大器。

    数字输出需要转换为等效线性输出-因此涉及到积分。

    有两种方法可以测量比较器失调电压:

    1. 输入三角斜坡-斜坡输入±20.00mV *精确*接近阈值。
    2. 积分环路-与运算放大器环路类似。

    对于#1、输入斜升为正和负-并且注明了输出开关的点。 通常使用10:1或100:1电阻分压器降低函数发生器的输出。 没有能够提供准确、可重复 mV 分辨率的基准信号发生器-更适合进行分频。

    有一个"正"跳闸点和一个"负"跳闸点。 通过这两个点、您可以获得偏移和迟滞。

    正负跳闸点的"平均"是偏移。 Vos =(VPOS+Vneg)/2

    正负跳变点之间的峰峰值差为迟滞。 (Vhyst = VPOS-Vneg)

    对于#2,请参阅 TLC393数据表,第8页:

    如果您一直在世界各地、则可以进行精确的测量。 该电路复制了运算放大器测试环路、但积分器将比较器数字输出转换为模拟输出。 斜坡速度越慢、由于传播延迟和输出对称性的影响递减、精度就越高。 但是、2号电路假定没有内部迟滞。

    有关比较器的更多信息、请参阅:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-comparators.html

    PSRR 将测量两个不同电源电压下的偏移。

     PSRR = 20* log (Vos1-Vos2)

    Ibias 与运算放大器的测量方式相同。 由于这是一个 CMOS 输入、因此就像运算放大器一样、每个10°C 的偏置电流将遵循典型的2倍。

    请参阅:

    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/en-us/1/3816841626001/4082104055001.mp4/subassets/opamps-offset-voltage-input-bias-specifications-presentation-quiz.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    非常感谢您的全面和深刻的回应。 我非常感谢你为提供如此详细的解释和参考而付出的时间和努力。

    我一直认为 TI 论坛上分享的专业知识非常出色、这一回应无疑增强了我对这里提供的知识和支持的高度重视。 您的指导将大大提高我的测试方法的准确性。

    再次感谢您的宝贵帮助。

    此致、

    [C cc]