This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224EVM:ISO224EVM

Guru**** 2766665 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224EVM, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1365648/iso224evm-iso224evm

器件型号:ISO224EVM
主题中讨论的其他器件: SN6501

您好!

在 ISO224EVM 电路板中、使用的变压器为750313769。

变压器的额定输入电压仅为3.3V。 而在评估板中、输入电压为+5V。

即使在 SN6501的数据表中、建议将750313769用于3.3V 至5V 的应用。

您能否确认变压器750313638是否可用于 ISO224EVM?

此致、

卡南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    我认为我们的 EVM 上的这款变压器应该没问题。 为了确认、该问题更适合询问谁拥有变压器。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说变压器750313638适合 EVM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    我认为应该是这样。 但是、最好使用 Wurth Elektronik 进行确认、因为我不直接使用该器件。  

    此致、

    评估