This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A-Q1:IN-短接至 GND

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1368567/ina241a-q1-in--short-to-gnd

器件型号:INA241A-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240

工具与软件:

您好!

此应用具有高达36V 的输入电压、在 IN-引脚短接至 GND 的情况下、INA 差分电压将在很短的时间内超过数据表中指示的最大30V。 请参见下图。

该器件能够承受这种情况吗? 否则、我们将考虑改用 INA240、因为它可以达到80V。

谢谢  

艾维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aivy、

    根据第6.1节脚注(1)、超过30V 的限值可能会造成永久性损坏。 因此、INA240是合适的替代方案。

    此致

    广