This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103W:实现要添加到 CV/CC 控制器上的等功率特性

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TL103W, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1366873/tl103w-implement-isopower-characteristic-to-be-added-on-cv-cc-controller

器件型号:TL103W
主题中讨论的其他器件: TL431

工具与软件:

您好、TI 专家:

我在写这篇文章时、我想知道是否有办法 解决经典 CV/CC 反馈环路、该环路由独立运算放大器或具有参考电压的集成器件(如 TL103W)完成、以获得与电压成反比的输出电流。 我不是在考虑电池应用、而是更具体地考虑 BLDC 电机驱动。  

是否有任何想法或应用以模拟方式实现了类似的成果? 在 SLLA619中、我看到根据输出电压输入了两个电流电平、但由于电压不是从负载施加的、因此这种方法对电机负载不起作用。 我想添加另一个由运算放大器完成的反馈环路、作用于电压基准、但我在努力得出正确的想法。

有什么建议吗?

非常感谢  

吉安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gian:

    Unknown 说:
    输出电流与电压成反比

    您是否需要恒定功率调节? I = P/V 或 P = IV;V 和 I 的功率和顺从范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron 您好、

    是的、CP 调节可能会在 xy=成本的情况下实现诀窍、但甚至是具有"梯形"形状的输出 V-I 特性。

    例如、高达5A 的30V 电压、以20-25A 的固定电流限制线性降低至20V。

    我想测量并放大并联电流电压、然后将其驱动到电压环路的 TL431基准电压中。  

    最终的目标是将最大功率限制在最低18-20V 的电压下、容量为25A。  

    感谢您的支持、

    吉安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉安、

    这将很容易实施。  电压环路正常。

    对于电流限制环路、按适当的比例添加电流检测电压和输出电压。 现在、I Limit 通过输出电压进行调制。 输出电压样本有两种选择、使用实时输出电压或所需的编程输出电压。 在前一种情况下、电流随着输出下降而增加(需要添加一些东西、以确保输出电压降至20V 以下时电流不会进一步增加)。 在后一种情况下、电流不随输出电压下降而增加。  

    后者更容易实现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    第一部分可以、按照正确的比例求和分流电压与输出电压、得到 I_LIMIT、顺便说一下、第二部分对我来说有点困难。

    如果我使用 I_LIMIT 作为 CC 环路 E/A 上的电流基准、 I_LIMIT 将增加、而输出电流需求增加。

    在某个点的电流分流电压下、CC 调节开始降低 Vout。 可能我漏掉了一些东西、  

    最后、CC 环路会降低输出电压、但这样做如何限制最小输出电压和最大电流?

    我想我已经上路了...

    感谢你的帮助。

    吉安

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉安、

    通过使用实际 Vout [0-30V]将 I LIMIT 从0V 修改为25A、然后在30V 时线性下降到5A、如下所示。

    U1从 VOUT 中减去大约(20V-VSET)并降低增益。 由于 U1无法输出低于接地值、因此 CC 限值在0V 至20V 范围内相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功能结果 I LIMIT 与 Vout 间的关系