This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4062:TLV4062并行和作为时间多路复用

Guru**** 1820340 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9062
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1366334/tlv4062-tlv4062-parallel-and-as-time-multiplexing

器件型号:TLV4062
主题中讨论的其他器件:TLV9062

工具与软件:

大家好、

是否可以使用 TLV9062或9064创建并联的 TIA 交流耦合合约相位放大电路、如附件中所示? 如下所示、可以检测频率1到3KHz 信号、并且可以使用电流源来代替 PD。 是否可以在 U1和 U2之间设计时间-时间多路复用? 您能否帮助通过实验或仿真提供波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑尔

    您好像不小心在标题中输入了错误的器件型号。 我可以在星期二移动您的帖子、您也可以重新发布、以便 GPAMP 团队更快收到您的帖子。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    时间到时间多路复用

    Hale、您能更清楚地解释一下这个概念吗? 是否不需要两个 PD 的总和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    它的工作方式类似于 U1在 t0~T1中有输入信号、同时 U2没有输入信号;然后  U2在 T1~T2中工作、同时 U1不工作。 因此、我们需要确保、如果 U1正常工作、即使没有信号、U2仍与信号链相连。 这种采用非信号器件的设计是否会产生影响。 您可以帮助进行一些实验或仿真来验证电路可行性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑尔

    此电路拓扑只会将两个输入信号相加。  无需 C7和 C8。 R8和 R9值相当小。

    所需的带宽的最小值和最大值是多少? 最后一个阶段是否可以反相、以便求和点是一个虚拟接地、而不是一个平均值(礼貌对抗)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    R8和 R9的建议是什么? C7、C8用于滤波器、您为什么认为它们用处不大?

    输入信号频率是1.5k 而 Vpp 是正弦0.00002、可以得到上图的要求。

    最后一级是否可以反转,以便求和点是一个虚拟接地而不是一个平均(礼貌的战斗)?

    至于最后一个问题、我不明白。 您能帮助我们进行仿真、以检查该解决方案的可行性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑尔

    带宽为88Hz 至16kHz。  低端设置瞬变的持续时间。

    与原始原理图相比、最后一级为反相。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:添加了 R6作为 IG1和 SW1的一部分来延迟正弦波。  IG1是理想的、因此 R6对该理想源没有影响。 不要将 R6添加到实际原理图中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您使用什么仿真? 您能帮助与我们分享一下吗? 使用 TINA 进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑尔

    这是 Tina。

    e2e.ti.com/.../TIA-summer.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    感谢你的帮助。 您能解释一下调整 R8、C4、C7的原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑尔

    这些组件会产生中等大小的电流、而其他输入放大器必须抵消该电流。 这对我来说似乎完全没有必要(也没有帮助)。