This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:高增益放大器应用-如何补偿以输入为基准的失调电压

Guru**** 2793365 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531, THS4561, THS4531A, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1368476/ths4531-high-gain-amplifier-application---how-to-compensate-for-input-referred-offset-voltage

器件型号:THS4531
主题中讨论的其他器件: THS4561,, OPA388

工具与软件:

您好  

THS4531正在用作地震检波器和 ADC 之间的低噪声放大器

为了使地震检波器输出信号与 ADC 输入范围匹配、我们需要大约60至65 dB 的增益。

频率上限为~ 200Hz

最低频率为~1Hz

放大器链是直流耦合的-两个 THS4531串联在一起。

此应用由电池供电-需要尽可能降低功耗

对于此应用、THS4531以输入为基准的失调电压过高。

是否有办法补偿偏移?

是否有更好的方法排列放大器反馈路径?

谢谢 John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、John、几条简单的意见和注意事项、THS4531A 是更好的直流偏移版本、这里是我发现的旧规格比较- THS4561可能是更好的器件、但是 ICC 的3倍。 但是、较快的 THS4561可能能够在一个级中完成整个增益。  

    您的低频范围会在低功耗4531中遇到一些严重的低频噪声问题、首先是所有地方都不同的1/f 转角、其次、器件本身在某些装置上显示随机爆米花。  

    但是、如果您想坚持使用它并消除最终的差分失调电压、那么您可以使用可能不是某些1/f 或爆音噪声器件(例如、此 Audio Express 文章中使用的 OPA388)在整个事情上缠绕一个补偿伺服环路、暂不为您所用、 由于这可能不是您想要的方式、但伺服放大器的想法可以将高通极点的频率非常低、但它确实会使整个通道发生交流耦合。  

    e2e.ti.com/.../6038.Low-Frequency-and-Popcorn-Noise-in-High-Speed-Amplifiers-part-9-updated-April20_5F00_2020.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔

    感谢您提供的信息  

    出于我的兴趣-您在哪里看到了有关的信息?

    ```

    1/f 转角、随位置的变化而变化、

    器件本身在某些单元上显示随机爆米花。

    ```

    是的、我们应该使用  THS4531A 失调 电压是 THS4531的1/2 -尽管

    我认为 、 如果可以补偿以输入为基准的失调电压、THS4561将用作单级。 您是否有关于1/f 噪声转角和爆音噪声性能的信息?

    对低功耗伺服设计有什么想法吗?  与 THAT1580配对的 THAT5171控制器 IC 非常好、但对于此应用的电流过高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、John、几十年来在产品简介中拉出器件噪声的经验将告诉您1/f 几乎无处不在、THS4561在最终数据表中具有很好的点噪声图、标称值约为8Hz 1/f -我在 e2e 中看不到关于 THS4561爆米花的任何抱怨-令人鼓舞、但并不确凿。 。 是的、我想您应该让 TI 人员为您的应用假设伺服环路校正。