This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:can't 通过 API 处理订单(与军事最终用途相关的结算信息)

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA241A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359512/ina241a-can-t-process-order-through-api-checkout-profile-related-to-military-end-use

器件型号:INA241A

你好

 在使用 API 从 TI.com 购买组件 INA241A1IDDFR 表格时、我们会遇到一些问题。

我们 发现该错误来自结算信息的设置、但从我的 TI 帐户来看、该设置应该没问题。 请参阅下面的 屏幕截图。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wing:

    我正在研究这件事、并将与您联系。  您的个人资料不仅有军事方面的问题、而且在订购过程中会提出这些问题。  这是问题吗?

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    是的、不仅我的个人资料有军事问题、而且在 订购过程中也会提出问题。 当我们无法通过 API 处理订单时、我们的 技术人员检查出 错误是由于结算信息的设置所致、但我们从该处点击"否"、这应该可以 处理订单、但实际上不可以。 我们的 技术人员说 TI API 反馈为 "空"而不是"否"、因此会导致该故障。

    希望我们能够在等待向 TI 发布订单时从您身边收到解决方案。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wing:

    我找到了负责提供这方面帮助的小组。  我已将此论坛移至正确的支持。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Javier、您好!

    感谢你的帮助。  现在我们仍然无法向 TI 加载订单、 如果有任何此案例的更新、您能否帮助分享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WiNG、API 支持现在包含该项、并将由相应的团队进行查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WiNG 我要求更新此项目,如果你已经能够过去或尚未,我将重新检查项目开发人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tammy Rawdon,

    到目前为止、 我们仍然无法通过 API 处理订单、不仅可以通过 INA241A、还可以通过其他组件。

    请对此提供帮助并更新我们的最新信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WiNG 我们看不到军事问题-我们看到您的终端公司名称是问题-字段值中的公司名称 太长、如果您缩短您的公司名称、则超过35字符、将其删除。 [、[最终、您命名  它将成功、