This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6622:关于使用 SPICE 模型

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1363118/lmh6622-about-use-spice-model

器件型号:LMH6622

你好。

我对 LMH6622 SPICE 模型有疑问。

SPICE 应用、

我为 LMH6622选择"opamp2"模型。

然后创建同相放大器电路、 使用 LMH6622。

 

将+1V 输入、然后、

输出电平为-4.15V。

我认为是不正确的。

我预计输出电平为+2V。

 

您是否有解决这个问题的思路?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够通过导入6622.MOD 文件在 TINA 上运行快速仿真,该文件可在中找到。 实际仿真模型来完成这一过程。 您能解释一下"opamp2"是指什么吗? 您应该能够使用下面随附的文件将模型导入到仿真工具中。 您的电路中似乎没有任何错误。 可能是导入过程会将某些引脚弄混淆吗?

    e2e.ti.com/.../LMH6622.MOD

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。  Ignacio.

    谢谢你的回复。

    我了解 LMH6622.MOD。

    我试试这个。

    谢谢。