This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219AIDCN 故障

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1363674/ina219-ina219aidcn-failure

器件型号:INA219

由于该组件、我们在生产中遇到了高余波。  功率寄存器一直显示零读数、在100次测试中观察到的读数为28%。 值得注意的是、这些故障不是连续的。 示波器配置为触发 I2C 总线活动、并且电源监控器测试是手动启动的。 检测到故障波形后停止测试。

需要您的帮助、以检查全球是否报告了任何有关德州仪器 MPN# INA219AIDCN 的问题。  是否有关于此 INA219AIDCN 的更改的数据表或 PCN?   

受影响的生产日期代码组件包括 D2312、D2343、D2344、D2348。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在研究这件事、明天会再与您联系。  

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    INA219数据表的上次更新时间是2015年12月。 我这里有另外一位客户询问同一类型的问题、但我认为这是系统级问题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358647/ina219-the-ina219-power-registers-reads-zero-at-50-rate-while-looping-on-monitor-the-bus-voltage-the-current-and-the-power-measurement。此客户报告称、如果他们添加了延迟、则 POWER 寄存器的读数为非零。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,穆罕默德,谢谢你的答复。  为什么在添加了一些延迟后、功率寄存器的读数为非零?  有没有解释性的原因? 这是否是由于计时问题? 我有这个问题是因为数据表已从修订版本 G 中的仿真修改为特征化数据。 我已在 下面比较了修订版本 G (最新版本)和 F (上一版本)、方便您查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为什么在添加一些延迟后,POWER 寄存器读数为非零?  有没有解释性的原因? 这是否是由于计时问题?

    我们仍在针对其他客户解决此问题、但我尝试使用 EVM 重现此问题、并且无法重现此问题。 因此、我们认为这最终是一个系统级问题。 您的数据表已使用多长时间? 自2015年以来、我们尚未推送 INA219数据表的更新。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohamed、您好、在什么情况下可以将故障缩小到系统级问题而不是组件级问题?  返回到为什么时序值从仿真更改为物理特性描述这一问题? 是不是因为物理组件中的时序不正确性问题导致了此更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在什么情况下可以将故障缩小为系统级问题而不是组件级问题?

    我试图在不同的系统上重现问题、但我们无法重现。 这正是我认为这会是系统级问题的原因。 数据表从仿真数据切换到了物理特性。 除此之外、我不知道它有什么不同、但我们以前没有遇到过这个问题。  

    此致!

    穆罕默德