This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:在 PWM 上升时放大器输出端出现一个较大的峰值脉冲

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364434/ina240-a-large-peak-pulse-appears-at-the-amplifier-output-at-the-rise-of-pwm

器件型号:INA240

您好!

在 INA240A2中、一个大峰值脉冲在 PWM 上升时被输出到放大器输出。 IC 配备了"增强型 PWM 抑制"、但我想检查规格是否在允许的范围内、或者问题是否由另一个因素引起。


・以恒定的转速驱动电机、并观察此时每个相的 U 相电流和电压。
・INA240在双向模式下测量、REF1位于 GND、REF2位于 VCC (3.3V)
・PWM 电源电压:24V
・Ω 分流电阻值:0.82mΩ



CH1:U 相电流(电流探头)
CH2:U 相分流放大器输出
CH3:U 相电压
CH4:V 相电压
通道5:W 相电压
未出现在电流探针上的⇒μ V 峰值噪声出现在相电压的上升时序。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    即使 与没有抑制机制的其他器件相比、共模影响会显著降低、也不会完全抑制共模影响。

    在 PWM 转换之后需要有一个2us 的窗口、才能使共模干扰稳定下来。 捕获的结果似乎在该窗口内、因此大多数情况下可能是正常响应。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您的答复。

    根据我的理解、这种共模效应是 PWM 中快速电压波动导致的吗?
    如果是、PWM 电压波动宽度更小、噪声是否会更小? 我想知道 PWM 噪声的产生机制。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您正确地说、共模效应是由 PWM dV/dt 的快速电压波动引起的。

    通常斜升速率越快和/或振幅越高、噪声就越大。

    抑制电路无法完全消除噪声、因此我们仍然在输出端看到其中的一部分。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Guang:

    从下面 P6页的 INA240阶跃输入结果中可以看出、0-40V 的变化会导致几纳秒的输出振铃波形。
    https://www.ti.com/lit/an/sboa172/sboa172.pdf

    在 PWM 转换后需要2us 窗口才能稳定共模干扰。 [/报价]

    您的答案是"2us Window Required"、但它看起来与应用报告中的波形非常不同。

    该现象是否在 IC 性能变化范围内? 该波形似乎与图7中的竞争对手2类似。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    即使对于同一部件、共模干扰也会发生跳跃、但应在2us 内稳定。 可以 为引用的文件选择一张更好看的图片。

    数据表中有一些类似的图、显示了更明显的共模干扰。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:   

    在应用报告中、振幅为40V、而在我们的环境中、它为24V。

    尽管振幅本身相对于应用报告中的环境较小、但输出噪声仍然存在、因此我们也要考虑其他因素(例如电源噪声的影响)。

    除了压摆率和振幅宽度之外、是否有任何其他因素可能导致这种现象?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    尽管可能、但我认为电源噪声不太可能成为影响因素、至少不是一阶影响因素。   

    预计24V PWM 会导致可见的共模干扰。 某些 PCB 特性、例如相邻开关节点的匹配和耦合、也可能会影响性能。

    此致

    广