This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA827:INA827

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: INA827, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1368345/ina827-ina827

器件型号:INA827
主题中讨论的其他器件: OPA333

工具与软件:

目前正在设计雷达电量监测计产品
此处使用的是 INA827电路、如下图所示。

现在的调试已经发现、它的差频信号输出值相对较小、

如何在3K-40k 的 IF 信号范围之后设置两级 RC 电路的参数。
如何设置增益以实现最佳 SNR 值。

感谢您的关注。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Feng、  

    您能介绍如何为输入引脚和基准引脚提供1.65V 的1/2 Vs 电压吗?

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、

    大家好、出现了电路设计错误、电源引脚电压修改为3V3、VCC_1V65_AMP 现在更改为3V3、原理图中的 IFI 和 IFIX 信号为中频信号、频率范围为3k~34kHz。 这些信号基于1.65V 直流电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、

         提供了附件的 原理图文件。

    e2e.ti.com/.../SCH_5F00_60G_F796BE8FB26D4D4FA18B5F00_2024_2D00_05_2D00_16.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、

         下图显示了 IFx 和 IFIX 的输入信号的波形。

    下图显示了 IFI 通道的放大信号、表明有用信号难以检测、基本上淹没在噪声中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:  

    我看到 LDO 正用于驱动基准引脚。 我们建议使用诸如 OPA333的缓冲放大器来驱动基准引脚。  

    有一个有关 TIPL 培训的视频系列、其中有以下幻灯片来自。 链接可在此处找到:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-instrumentation-amplifiers.html

    希望这些信息对您有所帮助。

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通