This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:增益裕度/相位裕度电路构建

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1368452/lm324-gain-margin-phase-margin-circuit-build

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具与软件:

尊敬的:

您能帮我吗。LM324PWR 应用电路如 上图所示。

我们需要仿真其增益裕度/相位裕度。

如何构建仿真电路。

请给我一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI 高精度实验室下面提供了一系列视频、为稳定性仿真提供指导。 这些视频专门介绍了如何在 TINA-TI 中进行设置和后处理。

    请观看以下视频:  

    https://ti.com/video/4080288067001

    https://ti.com/video/6341906518112

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashley:

    感谢您的回复。

    我已经观看了视频,但我有一个 问题。

    为什么断开环路? 实际环路是闭环的、但不适合直接仿真实际环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6483709:

    我们运行开环分析的原因在于对导致不稳定性原因的数学定义。  

    Acl =闭环增益

    b =反馈因数

    Aol =开环增益

    Aol*B=环路增益。

    闭环增益和开环增益之间的关系如下:

    Acl = AOL/(1+AOL*B)  

    那么,回到导致不稳定的原因,如果 AOL*B=-1,则 ACL 将是未定义的,因为分母将是零。 因此,当我们运行稳定性分析时,我们会在 Aol * B =-1时查找。 剩下的两个参数是 Aol 和 B、因此我们想要开环看到 Aol 的原因。  

    稳定性- 2视频对此进行了更详细的介绍。  

    希望这对您有所帮助!  

    此致、

    R·克利夫