This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339-N:LM339N-RAYC8018 (驱动器)和 LM339N-RAYC8024 (比较器)集成在同一个器件中?

Guru**** 2575305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1369103/lm339-n-lm339n-rayc8018-driver-and-lm339n-rayc8024-comparator-integraed-in-the-same-part

器件型号:LM339-N
主题中讨论的其他器件:LM339

工具与软件:

您好!

您能否就客户的问题提供建议、询问 图片中的部件是否有

标记 LM339N-RAYC8018 (驱动器)和 LM339N-RAYC8024 (比较器)是
相同? 如果不是,您能否为两者提供 PN?

非常感谢

此致

阿德南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些芯片由雷神半导体公司生产。 数字可能是生产日期代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    克莱门斯是正确的。

    这些是1980年生产的雷神公司的 LM339比较器。

    它们是"标准"LM339、相当于当前的 LM339N。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    我注意到、它们安装在板簧插座上。 这些插座是臭名昭著的,因为在多年之后变得"脆",并成为间歇性-特别是如果他们是镀锡。

    尝试用铅笔擦清洁导联、然后将 IC 重新插入几次。