This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:输入失调电流和输入偏置电流

Guru**** 2525260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1368573/lm2904b-q1-input-offset-current-and-input-bias-current

器件型号:LM2904B-Q1

工具与软件:

大家好、

根据 LM2904B-Q1这种运算放大器、我们有两个问题。

1.我们应该如何看待 "输入偏移电流"和"输入偏置电流"? 这两个低电流是否意味着更好? 我想失调电流应该很低、但偏置电流可以是中等范围?

2.此 LM2904B-Q1是否有任何上电序列限制? 如果我们先在 IN+处施加50mV 电压、然后在300ms 后在 VS 处施加13V 电压、这会有风险吗?

谢谢!

此致!

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.越低越好。

    2.此器件具有可过压输入;请参阅绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    克莱门斯在两者都是正确的。  

    1.越低越好。 输入失调电流和输入偏置电流都可能导致输出电压误差增加。 查看 Vos 和 Ib -规格 视频 、了解有关此操作如何导致输出错误的更多详细信息。 我截取了展示计算的幻灯片之一。  

    2.如果您要在电源电压之前开启输入、我强烈建议您找到一种方法来确保您限制来自可用于开启 ESD 二极管结构并可能损坏器件的输入信号的电流。 如果50mV 与输入信号达到的预期值相同、则可能是低于让 ESD 二极管导通所需的电压。  

    此致、

    R·克利夫