This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:数据表计算

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1368770/rcv420-datasheet-calculations

器件型号:RCV420

工具与软件:

大家好!

我想将 RCV420用于我的应用。 它将用于将 RTD 测量转换器(4mA 至20mA)的信号转换为0V 至5V 或0V 至3V。 不过、当读取 DS 中的工作原理时、我注意到计算中使用了16mA。 有人能解释一下原因吗?

提前感谢。

此致、

卡维塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavita:

    下面是图1的数据表推荐电路的近似 TINA 仿真。  

    图1的仿真电路可针对4 -20mA 输入信号产生0V-5V 输出。

    之所以通过将电压除以16mA 来计算增益、是因为输出跨度电流介于4mA 和20mA 之间、或本质上是16mA:

    V_OUT /I_IN =(5V - 0V)/(20mA - 4mA)  

    V_OUT /I_IN =  5V / 16mA

    V_OUT /I_IN  = 0.3105V/mA。

    如果您的问题得到了解答、或者您需要进一步的帮助、敬请告知。

    谢谢、此致、

    路易斯

    附件是 TINA 仿真:

    e2e.ti.com/.../RCV420_5F00_3_2D00_31_2D00_20_5F00_standard.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    感谢您的答复。  

    这一问题解决了、很遗憾、我不会使用该器件、因为它在任何地方都没有库存。

    í 将尝试制造具有相同规格的 TIA。  

    此致、

    卡维塔