This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324LV:关于使用失调电压时运算放大器输出的变化

Guru**** 2684245 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324LV, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1366370/lm324lv-about-the-change-in-the-output-of-the-opamp-when-using-offset-voltage

器件型号:LM324LV
主题中讨论的其他器件: ADS1115

工具与软件:

您好!

我将  参考此 文档来设计光电二极管放大器电路

这是我的原理图。

(我使用电阻器将 V_offset 设置为0.1V。)

我阻止了光进入光电二极管、用于测量该电路中光电二极管的暗电流。

 

当我将反馈电阻器(R1)设置为3.2兆欧时、VOUT 约为200mV。

当我 将 反馈电阻器(R1)设置为 1m Ω 时、VOUT 约为700mV。

我预计 VOUT 在我的电路中输出为(IPD x R1)+ V_OFFSET。

但是、当我将反馈电阻器(R1)从3.2M Ω 更改为1M Ω 时、VOUT 增加了大约500mV。

我想知道为什么即使我降低了反馈电阻器、VOUT 也会增大。

我的电路有什么问题吗?

此致、

映军。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图显示了一个具有正反馈的比较器电路。

    请展示与您的实际电路相对应的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、谢谢。

    上方的原理图错误。

    这是我的实际电路。  (负反馈)

    此致、

    映军。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确定您的器件是 LM324LV、而不是具有更高输入偏置电流的其他器件吗?

    其他三个放大器是如何连接的?

    您要尝试测量纳安级电流、因此必须确保没有泄漏电流。 您能展示一下电路板的图片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM324LV 的另一个通道未连接(悬空状态)。  

    我犯了一个错误、是因为我对电路没有足够的了解。

    我修改了原理图、就像这样。

    我将尝试修复我的电路并对其进行测试。

    此致、

    映军。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要单独的分压器。 您可以使用任何有效电压、例如 V_offset。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngjun:  

    除了 Clemens 的意见外、电路输出上是否有连接的物件? 运算放大器是否在驱动负载?  

    您试图使用此电路实现的预期增益和输出范围是多少?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley Kang:

    在实际电路中、输出(VOUT)连接到 ADS1115的输入。

    我将尝试测量输入到光电二极管的光变化量。

    我将该电路的输出范围设置为0.1V 至3.2V 并设置增益。

    此致、

    荣军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngjun:  

    在3.2M 和1M 反馈电阻器之间测试此配置时、您期望光电二极管提供多大的电流? 此外、此测试过程中是否连接了 ADS1115?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    我预计电流如下。

    - 3.2M Ω: 3mA ~ 4mA

    - 1M ohm :关于1mA

    当 I 在上述电路上进行测试时、ADS1115连接到 VOUT。

    此致、

    映军。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngjun:  

    您是否尝试过在未连接到 ADC 的情况下测试电路? 波形看起来是什么样子的?  

    此外、另一种建议是添加反馈电容器(10pF 或更大)来稳定电路。  

    请告诉我、这些更改中是否有任何更改会影响运算放大器的输出、以及相应的示波器图像是什么。  

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley。

    我添加了15pF 反馈电容器。  (这是我拥有的最小电容。)

    结果如下所示。

    - 无反馈电容器

    -添加反馈电容器

    波形很干净、ADS1115测量的 ADC 结果噪声降低。

    谢谢 Ashley。

    此致、

    映军。