This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:与 ADC12DL3200连接

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1367081/lmh5401-interfacing-with-adc12dl3200

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件:ADC12DL3200

工具与软件:

您好!

我正在使用 LMH5401来驱动 ADC12DL3200的输入。 LMH5401从解调器获取差分输入。  下面是在上一张幻灯片中

  1. 解调器输出的共模电压为0.9V、ADC 输入需要0V 的共模电压。 我将使用 LMH5401来平衡偏置电压。
  2. 将放大器的增益设置为2V/V。
  3. 解调器的输出阻抗为100欧姆差分阻抗。

以下是查询:

  1. 根据 FDA 的规定、输出引脚(OUT+/OUT-)将分别与输入引脚(IN-/IN+)异相180度。 由于我需要将解调器输出端的相位与 ADC 输入匹配、因此我要将 DEMO_P 连接到 IN+引脚 、将 DEMO_N 连接到 IN-引脚、OUT+连接到 ADC_IN_P、而 OUT-连接到 ADC_IN_N。 请确认使用的配置是否正确。
  2. 请确认我是否可以在   相同配置下在输入和输出端互换信号(例如 DEMO_P 到 IN-引脚、DEMO_N 到 IN+引脚和 OUT-到 ADC_IN_P、OUT+到 ADC_IN_N)。
  3. 我是否需要在输入引脚上添加任何终端电阻器? 或者使用的配置适用于2V/V 的增益。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:

      正确、  (OUT+/OUT-)将与输入引脚(IN-/IN+)相差180度。 连接方式看上去一切正常。

      2.是的,您可以在输入端和输出端互换信号。

      3.对于 G=2V/V、请使用数据表中推荐的电阻值、如下所示:

       

    谢谢。此致、

    赫鲁迪