This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2100:关于 LMH2100典型应用:反馈(R) C 低通滤波器

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH2100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1368608/lmh2100-about-the-lmh2100-typical-applications-feedback-r-c-low-pass-filters

器件型号:LMH2100

工具与软件:

你(们)好。

目前有一项应用计划在 GPS 系统中使用 LMH2100来检索射频信号中的干扰信号。 我想向工程师提出几个问题。
1、如何从 ADC 采样的电压值中获取干扰信号的频率?
2、如果有多个干扰信号、CAN ADC 采样可以区分多个干扰信号?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

      射频功率检测器通常提供与检测频率范围内的输入射频信号成正比的输出电压。 无法区分干扰频率。

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的答复。

    我是否能够理解 LMH2100可以获取50 MHz 至4GHz 范围内所有信号的振幅和功率、并将其转换为电压信号、但无法确定该电压信号属于哪个频率点?

    TI 是否有关于如何在频谱分析仪中使用探测器的示例? 频谱分析仪如何实现对频点的频率扫描和振幅检测? 或有关如何使用探测器的任何说明?