This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:如何选择 INA199 CF 规格

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1368550/ina199-how-to-choose-ina199-cf-specification

器件型号:INA199

工具与软件:

如何选择 CF 值、

如果电源为+3V、我是否可以使用6.3V 或高于6.3V MLCC 的耐压电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我想您是在问、当电源(Vs)为3.3V 时、CF 上额定电压为6.3V 的 MLCC 电容器是否适用。

    CF 的额定电压仅受两个因素的影响:流经分流器的电流大小以及是否有可能在分流器上发生开路故障、然后从 IN-接地短路。 Vs 不应依赖 CF 电压。

    额定值是可以接受的。

    此致、

    皮特