This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201-Q1:如何设计 TLV3201-Q1等效输入结构电路?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201, TLV3201-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364118/tlv3201-q1-how-can-i-design-the-tlv3201-q1-equivalent-input-structure-circuit

器件型号:TLV3201-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3201

您好,

在汽车驱动解决方案电路设计中,我们需要设计一个 TLV3201电路、用于主连接器的差分输入

24V 电源输入汽车系统。 以下是我的设计。

但是、当我 在勘误表图26中看到 TLV3201-Q1等效输入结构时、我认为我的电路应该改成这样。

您能否帮助您确认、在图26中、为了实现4.10短路保护、我应该使用哪款 TVS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (10.3V−(3.3V + 0.5V))/ 10 mA = 650 Ω

    该 TVS 可以与1 kΩ 串联电阻器配合使用、但使用较大的电阻器没有什么坏处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    建议的输入保护结构旨在通过将输入钳制在器件的绝对最大值内来保护比较器输入:

    当输入端发生过压/欠压事件时、外部背对背二极管用于将输入端的电压钳制在(VEE - VF)< IN <(VCC + VF)。 这些分立式外部二极管通常是具有低正向电压的肖特基二极管、能够连续导通。 如 Clemens 所述、输入端的电阻器也用于限制流入器件的电流。

    设计中的 TVS 二极管会在输入达到钳位电压 VC 时钳制电压、在达到 VEE - VF 时也会钳制电压。 TVS 二极管响应时间短、但它们通常用于 电压  瞬变 并且通常不用于连续导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议,我们将进行设计和审查,我会稍后将设计发送给您和 Chemens。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    当您准备好设计后、请重新打开此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何兆,

    ,是我的电路设计、请看一下。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    感谢您张贴原理图。 看起来您已将输入电阻更改为100kΩ。 请注意、TLV3201输入引脚上的 TVS 二极管构成一个接地输入电容。  大电阻会减慢输入电容的充电速度、因此  由于100kΩ 限制了电流、输入需要更长的时间才能达到所需的电压。 这会导致从 MCU_CONN_HS1_TXP/MCU_CONN_HS1_TXN 到比较器输出的传播延迟变得更大。

    根据我的上一个响应、您的配置足以保护输入免受 ESD 等瞬态的影响、但它没有任何能够连续导通的元件、如数据表图26中所示的肖特基二极管或通用二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何兆辉

    感谢您的建议、我将与我们的 EMC 工程师讨论 并考虑如何优化设计。

    如您所说、100K 可以构成不同的信号传播延迟、但此信号速度与定制要求相差不大。

    因此、您认为在 US=24V 系统时、应将 TVS 更改为肖特基、以进行电源/GND 短路测试并持续提供电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这实际上取决于您保护比较器输入的方式。 如果您只期望瞬态电压尖峰、则 TVS 二极管足以保护比较器。 但是、如果出现过压/欠压长时间发生的情况、则使用二极管来钳制输入将是有利的、如图26所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何兆辉

    由于这些信号来自汽车驱动板的主连接器、我们应通过 ISO 16750-2短路测试和 ESD 测试、但在24V 汽车电源系统中、US max 将高至33V。

    下面是测试方法,我们的 EMC 专家认为这个 TVS 可以通过测试,你怎么想,你可以推荐任何组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我有几个问题。

    在短路测试期间、如何配置电路? 比较器的 VCC 引脚是否会如原理图中所示连接到以提供 USMAX 的电压电源为基准的3V3电源?

    我还不熟悉该测试。 是否通过将  MCU_CONN_HS1_TXP/MCU_CONN_HS1_TXN 驱动至33V 并持续60秒来执行测试?

    为了防止损坏比较器、比较器需要保持 在其最大绝对条件内:

    MCU_CONN_HS1_TXP/MCU_CONN_HS1_TXN 被驱动至33V 将导致流入比较器输入端的最坏情况直流电流为0.33mA (由于100kΩ 限流电阻器)、这将使流入输入引脚的电流保持在10mA 绝对最大值范围内。 TLV3201-Q1具有内部输入 ESD 二极管、如下所示: 比较器输入类型(TI.com)

     

    如果 VCC 引脚未悬空、上部 ESD 二极管会将输入电压钳位到 VCC + 0.5V。