This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA817:针对增益= 1.1和增益= 3.3优化的反馈和增益电阻器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA817, THS4541, OPA837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1369093/opa817-optimized-feedback-and-gain-resistors-for-gain-1-1-and-gain-3-3

器件型号:OPA817
主题中讨论的其他器件: THS4541OPA837

工具与软件:

您好、TI 专家!

我的设计包括两个增益为1.1和3.3的 OPA817。 TI 是否有一些关于"最佳"反馈电阻器值的建议、用于在

-电流消耗,

-稳健性(最小振荡变化)和

-噪声(因为 RF 的值对噪声有影响)


例如、您建议 THS4541的 RF = 402欧姆。



谢谢、此致、

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、您的问题对于在 OPA837理论上处理此问题的印象不是很好。 该表是以噪声驱动的、但使用快得多的 OPA817、您需要解决环路相移问题、也要解决2.9pF 输入 CCM。 我知道我已经针对此类事情建立了一套计算器、尚未找到它们-但这是一件很好很有用的事情值得思考。 不确定为什么 OPA817数据表中没有此类表。 _我将继续寻找 Excel 计算器的这种问题。  

    实际上、我确实发现了一个相位裕度中心流、对于您的1.5V?V、它计算出 Rg = 176 Ω、因此 Rf = 88欧姆-这可能是一个重负载、我可能会犯这个错误、但您可以仿真一下、看看是否存在平坦度-这是因为 Rf||Rg 返回2.9pF 输入 CCM 而增加了15度的环路相移。  

    OPA817 Aol sim 展示了390MHz GBP -这就是我在这里使用的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的反馈。 实际上、在 OPA817数据表中、有您为 OPA837提供的一个可兼容表会很有用。

    是的、负载很重、我将进行一些仿真。 您是否具有 OPA817的 SPICE 模型?  
    您的网页 OPA817数据表、产品信息和支持| TI.com 未提供 SPICE 模型、
    此外、TI 版本23.1-2024-S001的 PSPICE 不包括模型。

    此致、

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我确实找到了我2015年的完整 R 解决方案流程并添加到了 OPA817参数中、即使在增益为1.5的情况下具有这些低值、它也会由于相对较高的 CCM 而达到峰值、因此如果您不喜欢峰值、可以从这里缩减-是的、这些很低、但器件本身上的 Icc 非常高

    此文件 e2e.ti.com/.../OPA817-non_2D00_inverting-gain.TSC

    然后、对于增益为3.3、这是我得到的结果、看起来非常好、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Andreas、我只是注意到您希望增益为1.1、而不是1.5。 也就是说、峰值可能仍大于您的需要-这不是2.9pF CCM 的反馈极点、而可能只是 AOL 相位裕度的原生低增益峰值、  

    或许能够利用串联输入 R 在500MHz 处设置一个实极点并进入 V+输入端的2.9pF、看起来560MHz F-3dB

    脉冲响应不会是完美的、但这里是一个恰好在转换受限的快速输入边沿、在50MHz 上以0.1ns 的边沿速率输入0.5V 步长。 增加该串联输入 R 可能会改善这一点、  

     e2e.ti.com/.../4237.OPA817-non_2D00_inverting-gain.TSC