This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:OPA564电源 VS 电源

Guru**** 2786435 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564, OPA564-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1366111/opa564-opa564-power-vs-supply

器件型号:OPA564

工具与软件:

您好:

我需要 一个 单位增益缓冲器(G=1)、输入电压-15V、电压上升时间(从0~90%)为20us、因此我 选择 OPA564  

我 尝试了以下两种情况:

案例1.

VIN =-15V、V+= 0V、V-=-24V =>此情况失败

案例2.

Vin =-15V、V+= 8V、V-=-15V =>本例工作

我认为 Vs=(v+-v-=26V)。 我想问、v+和 v-的最小值可以设置为多少? 此外、我采用这种方式是否合理?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhua:

    案例1.

    VIN =-15V、V+= 0V、V-=-24V =>此情况失败

    [/报价]

    OPA564/OPA564-Q1能够以15V 递增电压满足上升沿要求(压摆率为40V/usec)。  

    输出电压范围可能会违反线性运行要求、因为输出也是-15Vdc、但 V+= GND。 负载或负载类型是什么? 也许 OPA593 可能更适合该应用。  

    案例2.

    Vin =-15V、V+= 8V、V-=-15V =>本例工作

    [/报价]

    是的、双电源电压配置满足线性要求的 VCM 和输出电压摆幅范围。  

    如果您告诉我应用的类型或设计要求、我可以根据您的需求推荐更合适的产品。 请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhua:

    我要关闭这个查询,因为我还没有从你那里听到。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德