This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:在另一个 Vcc 上关于 TL082CPS 的额定值

Guru**** 2507195 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082H, TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1368875/tl082-about-vom-of-tl082cps-at-another-vcc

器件型号:TL082

工具与软件:

您好、专家!

我计划将 TL082CPS 用作比较器。

[电源电压]

VCC =+ 12 + 5%

VEE =-12-5%

[问题]

  • 在这种情况下、输出的正极和负极侧的电压(最小值/最大值)是多少?

我阅读了数据表"6.12电气特性"、它显示了(最小值) vom=±12V、(典型值)±13.5V、Vcc=±15V、25℃。 所以我想知道 Vcc=±12V (±5%)、25℃ 时的情况。

此致、

广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用12V 电源时、驱动强度应相似。

    图6-44显示输出电压范围主要取决于负载。

    我强烈建议更现代的 TL082H、它更便宜并且具有轨到轨输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >μ A 对于12V 电源、驱动强度应相似。

    能否更具体地解释一下这种说法?  

    在  Vcc=±12V (±5%)的情况下、Vom 会是这样吗?

    • VOM=±9V (±5%)(最小值)、±10.5V (±5%)(典型值)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;电源轨的压降典型值为1.5V、最大值为3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susami-San、

    克莱门斯是对的。 该器件没有我们所谓的轨到轨输出、因此、输出电压只能从任一电源轨获取1.5V。  

    如果您需要具有轨到轨输出的器件、我们有许多其他器件可以实现该目的。 如 Clemens 提到的、TL082H 是一款更现代的器件、没有 TL082的输出摆幅限制。  

    此致、  

    R·克利夫