This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:使用 INA333的 ECG 放大器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1369320/ina333-ecg-amplifier-using-ina333

器件型号:INA333

工具与软件:

尊敬的团队:

我需要使用 INA333设计一个 ECG 放大器。

下面给出了我的信号规格。

  • BW = 0.47Hz..40Hz (-3dB)
  • 信号振幅最大值。 10mVPV (峰值至谷值)、直流失调电压最大值±300mV
  • 采样率= 256Hz
  • 假设系统的噪声水平(以输入为基准)= 50uVPV (峰谷值)

如果我的理解正确、ECG 信号的峰值电压为10mV。我无法理解最小电压。

失调电压为300mV 或-300mV。我认为这是共模电压。

我的放大器将使用3.3V 电源工作。 最终系统将是电池供电的系统、其最大电池电压为4.2V。

下面是 TI 计算器中的图像。

我使用滑块选择0.3V 的共模电压

从上图中可以看出、我需要提供最小增益40、因为我的最大信号是10mV。如果我错了、请更正我

是否可以知道如何适应-.3V 的失调电压?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、  

    您能与我分享一下您的 ECG/EKG 原理图或仿真吗? 下面是来自 INA826数据表的一个示例。 当然、您可以使用 INA333来执行类似的设计。  

    这里是 INA333的 ECG 示例。  

    如果您使用具有3.3V 单电源轨的 INA333、则需要在不对称的 hexogen 图的中间配置 VCM、其中 ECG 输入可以在地电位以下摆动正负(高达10mV)。 橙色框标出的是设计的差分最小和最大输入范围、INA333的最小和最大输出范围显示在橙色框的右侧。 我为该配置选择了 Vref = 1.25Vdc。

    随附的是一个可能对您有所帮助的相关 ECG 应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa160a/sbaa160a.pdf?ts = 17381608112

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa185/sbaa185.pdf?ts = 17417559297

    Unknown 说:
    我可以知道如何适应-.3V

    您可以通过 Vref 信号(Vref = 1.25 +0.3V)来补偿 Vos 或者在 ECG/EKG 系统中将其校准掉。  

    总之、我们可以在您最终确定基本参数后对设计要求进行仿真。 如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    非常感谢您的观看。

    我将浏览这些文档、并在明天向您提供最新信息。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    还有一个问题。

    不同的患者心脏信号可能看起来不同、因此应根据信号形态来设置心脏信号的检测。 我们如何克服这一挑战

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    我们如何克服此挑战

    是的、这在检测和应用中是具有挑战性的部分。  您的 ECG 系统需要针对测量系统进行此类故障检测。

    例如、ECG 电探头/焊盘通常具有粘贴在患者皮肤上的导电粘合剂。 我回顾说、ECG 电极有许多种类型、例如湿式、一次性、可重复使用型、不锈钢/银/银、 干燥、自粘的 ECG 电极等。 湿式心电图采用导电凝胶连接患者皮肤、而干式心电图则使用导电粘合剂。 在任何情况下、接触接口对于实现良好的电气接触和测量至关重要。  

    如果测量的信号超出 S/N 要求、则应激活 MCU 或故障检测警报。 这是解决问题的方法。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa196a/sbaa196a.pdf?ts = 1717351833072&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德