This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7716-Q1:高温下存在生命周期风险

Guru**** 2579635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1369928/lmp7716-q1-risk-over-lifetime-at-high-temperatures

器件型号:LMP7716-Q1

工具与软件:

大家好、

我有 一个关于 LMP7716QMME/NOPB 的问题、

最大 规格的结温为150°C。

客户要求通过更高的最高温度来估算生命周期内的风险。

我们应该研究2种情况:

  1. 100h@151°C 和400h@136°C
  2. 100h@152°C 和400h@137°C

您能否提供在给定小时数内使用器件在较高温度下进行寿命估算时的风险的 FIT 率?

谢谢!

达里亚