This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV722:人体标识生产日期代码

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1368992/lmv722-body-marking-date-code

器件型号:LMV722

工具与软件:

大家好、

我需要知道如何读取器件正文标识中的生产日期代码。

同时以下面的器件标签为例、产品的实际标记是什么样子。

我能否关联标签批次 与实际零件正文标记相对应的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pauline、  

    如果您拥有器件型号、则可以在 TI.com 上找到产品 标识:封装器件标识查找|德州仪器(TI)(TI.com)

    在这种情况下、预期标记为 V722:  

    对于这部分-前四位数字、前两位是:年和月-后两位是:组装批次代码  

    这有点过去了我的专业知识,但我可以在内部看到标签上的批号,是从2019年5月至2024年5月制造的。  
    因此、前两个数字意味着2022年5月25日。  
    不确定部件"50"上的最后两个数字如何与卷盘上显示的批次编号相对应。

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卡罗琳娜的分享。

    祝您度过美好的一周~