This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:最大静态电流消耗

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1369269/ina226-maximum-quiescent-current-consumption

器件型号:INA226

工具与软件:

您好!

在数据表中、最大静态电流规定为420uA。 不过、在图17中、如图所示、当 I2C 频率增加至超过1MHz 时、电流将超过420uA。  

使用400kHz I2C 速度时是否确定420uA 最大值? 您是否知道器件在最大 I2C 频率和最高温度下工作时的最大静态电流规格?

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    我将在星期一联系相应的团队进行此咨询、然后与您联系。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 μ I²C 总线空闲时、测量静态电流。

    图17仅显示典型电流;您需要估算最大值。 在任何情况下、当 I²C Ω 电阻有效时、功耗取决于流经上拉电阻器的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我同意克莱门斯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯和穆罕默德!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您还有其他问题、请随时告诉我!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    现在没有更多的问题,但我会让你知道,如果有什么发生。 谢谢!

    此致、

    扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错!