This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:温度特性参数

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1370225/opa2991-characterized-parameters-in-temperature

器件型号:OPA2991

工具与软件:

尊敬的 TI:

在+125°C OPA2991 (IDR)的-40/IDR 温度范围内对哪些参数进行表征和测量?

 在 OPA2991 (IDR)的-40/IDR +125°C 温度范围内、哪些参数由"设计"指定? 多少 sigma?

此致、

SGR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastien:

    如果测试条件指定了-40C 至125C 的温度范围、则已在这些温度下对其进行了表征。  

    在本例中、这些参数是在整个温度范围内进行测试的:

    • Iq -静态电流
    • AOL -开环增益
    • CMRR -共模抑制比
    • PSRR -电源抑制比
    • Vos -输入失调电压
    • dVOS/dt -输入失调电压漂移

    对于该器件、"设计"未在整个温度范围内指定参数。  

    此致、

    R·克利夫