This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:VU 仪表-音频级别 LED 指示器

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1369036/lm358-vu-meter-audio-level-led-indicator

器件型号:LM358

工具与软件:

VU 仪表

根据音频信号输入、LED 应亮起

检查和建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishnamoorthy:

    您知道二极管器件型号和制造商是什么吗?  

    47uF 电容器的用途也是什么? 大电容可能会导致一些不稳定问题。  

    此致、

    R·克利夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特

    感谢您的回复

    1)二极管我们计划使用来自 ONSEMI www.onsemi.com/.../1N4148WS"的"1n4148WS"

    2)电容在这里用作滤波器和稳定输出,建议使用较低的值?

    谢谢

    k. 巴斯卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishnamoorthy:

    感谢您提供了二极管信息。 我实际上无法在路径中使用足够奇怪的二极管来运行稳定性分析。 因此、现在、为了实现稳定性、我将在仿真中忽略它。 不理想、但这是为了得到一个一般概念。  

    您还会注意到电路具有电源电压分割。 这样可以使 SPICE 仿真器内的收敛更容易。 我也跑了两次 sim。 一次反馈电阻器的最大值为100千欧、第二次的最大值为0欧、代表两种极端值。 两者都具有小于1度的相位裕度。 我们尝试获取至少45度的温度、因此这些电路非常不稳定。  

    我建议使用较低值的原因是、该大电容器会在运算放大器的反馈网络中造成严重延迟。  

    当我移除电路中的电容器时、相位裕度变为87度。 因此、在这里包含电容器实际上会导致不稳定。  

    此处用于滤波器和稳定输出的电容器,建议需要去寻找较低的值?

    电容器在这里究竟应该稳定到多大?

    对于滤波、可以在反馈环路中放置一个电容器。 缺点是当您更改反馈电阻器时、您需要更改滤波器频率。  

    如果您需要配备电容器、我建议添加一个 Riso 电阻器。 有关如何使不稳定的运算放大器电路保持稳定的更多信息、请访问: 运算放大器稳定性视频。

    此致、

    R·克利夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert Clifton

    感谢您的回复、将检查并回复您

    谢谢

    k. 巴斯卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishnamoorthy:

    谢谢你。 如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    此致、

    R·克利夫