This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3016:使用 TLV3501或 TL3016的过零检测

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3016, TLV3501, TLV1872, TLV3601, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1369272/tl3016-zero-crossing-detection-using-tlv3501-or-tl3016

器件型号:TL3016
主题中讨论的其他器件: TLV3501TLV1872TLV3601TINA-TI

工具与软件:

您好!

我要制作两块 PCB 来测试两个过零检测(ZCD)电路。 第一种使用 TLV3501比较器、第二种使用 TL3016。 我遇到了 PSPICE 工具、希望在制作 PCB 之前对每种情况进行仿真。 以下是部署 TLV3501比较器的电路原理图:

我将使用电流检测变压器来测量高频电流(~500kHz)。 比较器的输出将驱动同步整流器。

下面是表示比较器不工作的输出:

您能帮助我弄清楚为什么这个简单的电路无法按预期工作吗?  

期待您的帮助。

mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我隐藏输入跟踪后的输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    将关断引脚(引脚3)连接到 V-(引脚5)。

    关断引脚以 V-引脚为基准。 由于您使用这是一个双电源、因此您要向关断引脚施加+2.5V 的等效电压-该引脚位于逻辑阈值的中间。 请参阅数据表的第7.4.1节。

    如果您对此感兴趣、我们有一款专门为双电源设计的新器件 TLV1872、该器件专为分离电源而设计、具有独立的输出电源、因此您可以定义自己的输出 VOH 和 VOL。

     https://www.ti.com/product/TLV1872

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我切换到了使用 TLV3601。 我需要更小的传播延迟、因此无法使用 TLV1872。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW…… TI 是否有类似于该 Analog Devices 比较器的比较器? 我希望有一个单极方波输出、而不是双极方波输出...  

    LMK...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    目前、我们没有与您发布的 ADI 器件具有相同传播延迟的双电源比较器。

    仍有一种方法可以使用 TLV3601实现过零检测电路。 这可以通过参考轨并将输入交流耦合到比较器来完成、如下所示:

    这种方法使+以 VREF 为中心、从而使比较器可以由单电源为单极方波供电。

    以下是仿真结果:

    该解决方案适合您吗? 我已经附上了该原理图的 TINA-TI 文件。

    e2e.ti.com/.../TLV3601ZeroCross.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这个选项也适合我! 谢谢!